结果:找到"语音芯片 录音芯片 语音ic 录音ic 放音芯片",相关内容1000条
- 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
- 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
- NVF04M录音芯片——宠物喂食器语音ic
- 宠物自动喂食器用于解决宠物主人无法在家照看宠物时宠物的喂养问题。现市面上已有多款功能各异,价格从几十到上千的自动喂食器,成为了很多宠物主人解决喂养问题的好帮手。但多数厂商在设计生产喂食器的时候仍然以产品为导向,忽略了宠物主人的诉求。为了更好的给铲屎官们提供更优质的产品和服务体验,提高用户与萌宠的生活质量,九芯电子和厂商合作,在宠物自动喂食器中置入NVF04M录音芯片,可以语音提示宠物吃饭,还能录下主人的声音和宠物们进行交流。NVF04M录音芯片宠物自动喂食器语音方案:NVF04M录音芯片是一款内置SPI闪存,无需外挂存储器,可减少外围电路和生产成本,可实时进行录音播放与存储,拥有9个独立的I...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片,语音ic,语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-14 16:57:00
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
- 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音播放芯片 语音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
- 选用语音芯片时,是用录音芯片还是放音芯片好?
- 语音芯片从功能应用上可划分为录音芯片和放音芯片,但语音芯片种类繁多,功能各异,很多初级工程师或者采购人员不知道采购时应该要录音芯片还是放音芯片。工程师在设计一个使用语音芯片的产品时,首先要考虑是否需要录制现场语音,如果需要,则应选用带有录音功能的语音芯片。目前一般录音方面的,市场较少选择录音芯片,一般会选择录音模块,整体功能完整,而且价格相对于开发一个用录音芯片来做的录音电路,开发成本可以节约很多;反之,选用只有放音功能的语音芯片。一般带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质没有专门的放音芯片好。因此,工程师在选择语音芯片时要考虑功能及音质等因素慎重做出决定。九芯电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 放音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-01 16:26:00
- 语音芯片是怎么烧录的?
- 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
- 录音芯片可以应用到哪些领域?
- 正如其名称所示,录音芯片是语音IC芯片(主要起到提示作用),可以自动播放设定语音文件。录音芯片是通过触发REC录音键随意录音保存,并且在录音完毕后,再触发PLAY播放键播放录音,并且可以实现重复录放的一个语音储存芯片。如今,随着越来越多的智能产品和电子产品的出现,越来越多的领域需要安装和使用录音芯片。所以,请跟着九芯电子的脚步,看看哪些领域的电子设备需要使用录音芯片呢?N9396录音芯片模块1、语音识别产品语音识别产品可以将人发出的声音转换成文本,也可以播放预存的语音文件安全指令。因此,各种带语音输入的产品需要配备高质量的录音芯片(放音芯片)来使用,以便在识别语音的过程中完成与用户的互动操作...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 录音芯片 语音ic 录音ic 放音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-21 15:55:00
- NV040D语音芯片在电动车防盗语音提示器的应用!
- 电动车作为日常生活中的代步交通工具,电动车不仅是日常上班、出行的重要交通工具,也是一件颇具价值的私人财物,在发生丢失被盗的时候,难免会心疼不已。所以,防盗,也是日常维护中的重中之重。人们会在电动车上配备安装电动车防盗报警器,避免发生电动车被盗。许多人、往往因为赶时间、图省事而忘记锁车。殊不知,锁车时都有可能被盗,更别提马虎的你忘记锁车了。而安装了具有防盗报警的功能电动车防盗报警器,当人车分离的情况下,车子被撬盗的时候会发出报警的声音,能及时提醒周围用户,车子处于被盗或被破坏的状态。而且传统的电动车防盗报警器只有简单地“呜、呜、呜……”报警功能,并不够人性化,在电动车防盗报警器上加上NV040...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic ic 芯片 语音播放芯片 语音提示器 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-18 16:04:00
返回